This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:散热器实施指南

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/875802/tpa3251-a-guideline-for-implementation-of-a-heat-sink

器件型号:TPA3251

您好!

有人是否有 实施散热器的指南?

我的客户尝试实施散热器、害怕通过接触 IC 和散热器对 IC 的封装或引脚施加压力。

我们是否应该关心这件事?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    一般情况下、我们使用60-80 nCM 的扭矩拧紧 EVM 板上散热器的 M3螺钉。 另外、作为参考、我们的散热器如下所示:

    media.digikey.com/.../ATS-TI10P-519-C1-R3.pdf

    我希望这有助于为您澄清问题!

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert San、

    感谢您的信息。

    >一般情况下,我们使用60-80 nCM 扭矩拧紧 M3螺钉

    许多 EVM 在此条件下制造、对吧?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    是的、正确。 我们的制造商应将散热器拧紧至大约该扭矩水平。 但是在运输和处理过程中、可能会有一些松动。  

    此致、

    Robert Clifton