This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:为什么散热焊盘必须连接到 VEE (负电源)

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900932/opa1622-why-thermal-pad-must-connected-to-vee-negative-supply

器件型号:OPA1622

大家好、

我的客户正在使用 OPA1622作为解决方案,并在标题中有疑问, 为什么散热焊盘必须连接到 VEE (负电源)?

有什么具体原因? (因为内部电路设计将散热垫连接到 VEE 或...?) 如果将散热连接到 GND、会导致 OPA 误操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    与许多 TI 运算放大器产品一样、OPA1622使用 包含结隔离    的半导体工艺、将位于同一个通用硅基板上的各种晶体管和无源组件彼此隔离。 基本而言、组件结构 设置为使用反向偏置 PN 结进行隔离。 我展示了几 年前为 TI 博客制作的一个图示 、其中显示了两个单独的 NPN 晶体管、它们通过反向偏置 PN 结相互电气隔离。

    将裸片基板连接至负电源 Vs 可确保器件与器件保持隔离、并且不会产生锁存器(4层器件)等意外寄生结构。

    通常、除了 V-之外、我们不会在任何其他级别使用散热焊盘测试运算放大器。 不按要求偏置散热焊盘可能会导致意外的运行条件、甚至会损坏裸片。  在极少数我们将散热焊盘悬空的情况下、我们观察到一些器件继续正常运行、但在这种情况下、我们没有对其电气性能进行特性描述。 当 Vs-被连接至一个负电源时、将散热焊盘接地将会正向偏置 PN 隔离二极管并完全中断运算放大器的运行、甚至损坏裸片。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢 您的反馈,因此根据我的假设,OPA1622的内部电路没有将散热焊盘连接到 VS-,但是 ,我们可以通过在 PCB 布局中将散热焊盘和 VS-连接到外部来实现这一点,  为了防止 反向偏置 PN 结不处于正向状态,应使内部晶体管彼此隔离,我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    OPA1622芯片基板内部使用导电和热传导环氧树脂连接到金属引线框、为 VSON 封装提供底部电气/热接触。 正是通过此路径、基板偏置为 Vs-、并且在 OPA1622通电时 PN 隔离结保持反向偏置。 提供 Vs 至 PC 板散热焊盘迹线、VSON 封装底部触点焊接到该迹线可满足电气和散热连接要求。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程