This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:驱动差分 BTL 的输出电平-音频变压器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888622/tlv320dac3203-output-level-driving-differential-btl---audio-transformer

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

我想了解用于驱动音频变压器的采用 BTL 配置的 TLV320DAC3203编解码器的单声道输出。

参考 TLV320DAC3203器件数据表中的第8页、它指出满量程输出为1778mVrms。 问题:当 LDIin = 3V 时、如何获得1.778Vrms (2.5峰值或5Vp-p)? 您能否分享更多详细信息?

我已附上电路的功能方框图。 我们的要求是、变压器的输出电压(变压器为1:1、600阻抗)应为1.56Vrms。  问题、如果我使用3.3V 电源并根据连接的电路为编解码器供电、我可以获得1.56Vrms 输出电压吗? 您是否发现任何问题?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    我认为该数据表值中有一个拼写错误。

    此参数(满量程输出)应参考 Vp 电压而不是 Vrms。 差分模式下的最大输出受 LDOin 电平限制。 最高可达3.6V。 该器件只能达到 Vpp = 3.6V。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Luis Fernando Rodríguez S

    问题、请参阅以下功能方框图、我能否从编解码器获取差分输出以驱动差分放大器和变压器、从而实现1.56Vrms 输出? 想法是移除输入和输出上的大容量直流阻断电容? 您能分享您的反馈吗?  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 TLV320DAC3203输出电容器、我认为移除隔直电容器不应存在任何问题。 使用输出电容器的想法是消除输出端的共模电压(1.25V、1.5V 或1.65V、具体取决于寄存器设置)。 通常、差分放大器不支持负电压。 因此、DAC3203的输出信号将固定在共模电平上、并且它能够达到的最小值为0V、这将有助于保护放大器输入。 但是、如果放大器由于内部偏置或共模电平而需要输入电容器、则建议添加它们。

    此外、我建议在 DAC3203输出端添加一个低通 RC 滤波器。 该器件具有 Δ-Σ 调制功能、可产生高频输出噪声。 该噪声应消除、否则会被放大。

    如需更多信息、请参阅此应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa313/slaa313.pdf

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Luis Fernando Rodríguez S

    应用手册非常有用。

    还有一个问题、对于 DAC 寄存器的默认设置、编解码器的满量程输出幅值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    很抱歉我迟到了。

    TLV320DAC3203默认设置将器件耳机输出设置为立体声单端配置。 根据电气特性、在这个配置下、满量程输出电压为0.5Vrms。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Luis Fernando Rodríguez S