This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:单端模式运行

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876197/drv135-single-ended-mode-operation

器件型号:DRV135
主题中讨论的其他器件:DRV134

您好!

在 DRV135的数据表单端模式部分中、它提到了"DRV134可用作单端"。 我们想知道 DRV135可在单端模式下使用。  

正如我们看到的、DRV134和 DRV135之间的区别是封装。  

此致、

Elantiraiyan B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elantiraiyan、

    感谢您的提问。 我可以为你效劳。

    DRV135与 DRV134相同、但采用不同的封装。 您可以将 DRV135配置为单端、如 DRV134的数据表中所示。

    祝您好运!

    Tamara