This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:高频时的输出 THD+N 失败。

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884030/tas5825m-thd-n-of-output-at-high-frequency-is-failed

器件型号:TAS5825M

问题:对于 AP525、我检查输出信号。 高频(高于3K 时的 THD+N 大于0.8%、但在1KHz 时、THD+N 仅为0.08%。

查找原因:

1.检查输入 I2S 信号的 THD+N,只有0.03%。

2.检查无负载输出、其为0.5%。

3.在 LC 滤波器之前进行检查、检查结果为0.4%。

4.在没有 LC 或负载的情况下进行检查、结果为0.35%

请告诉我下一步如何操作? 固件是否有任何检查内容?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     由于 THD 还与电感器的线性度有关、您选择的电感器是什么?

    此致

    Linda