This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:高阻抗终端的频率响应

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874373/pcm1774-frequency-response-for-high-impedance-termination

器件型号:PCM1774

大家好、

当使用线性输出(高阻抗终端)代替耳机时、DAC 输出的频率响应是多少?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我希望动态性能保持不变或更好。  请注意、我们在输出端指定了10kΩ Ω 的最小负载(最小值意味着较低的电阻值=较高的电流)。 您还可以在整个范围内获得更好的 THD+N 性能。

    如果您需要曲线、我可以检查我是否存储了 EVM、但需要一两天时间才能进行测量。

    请告诉我、

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否仍可以进行测量? 对于线路负载和16/32欧姆负载、客户希望 PCM1774输出端测量一次频率响应。 如果可能、在输出线上使用不同的电容值。

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我已经查看了我的库存、实际上没有 PCM1774 EVM。 我将无法进行这些测量。  如果您愿意、您可以通过 frost@ti.com 与我联系、我们可以讨论这个机会以及 DAC 团队如何为它提供最佳支持。

    谢谢、

    Paul