This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:与 CP2615 USB 转 I2S 桥兼容

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900693/tlv320aic3106-compatibility-with-the-cp2615-usb-to-i2s-bridge

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

是否有人可以确认 TLV320AIC3106编解码器与 SiLabs CP2615 (USB 转 I2S 桥接器)的兼容性?  

我已将每个评估板连接在一起、但无法将音频输出连接到耳机。  

CP2615只能作为 I2S 主器件运行、并产生12MHz 主器件时钟。  CP2615还有一个非连续 BCLK、其运行频率为3.429MHz。  

我可以很高兴地提供跟踪和寄存器设置以进行故障排除、但我希望先确认这种组合是否有效。

感谢您的任何帮助。  谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们的 AIC310x 专家将能够重新确认、但我认为这些器件不会通过不连续的 BCLK 信号正常运行。  是否有任何方法可以使用连续 BCLK 信号进行操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin。  最好能得到确认。  我们希望使用此编解码器。  

    或者、我是否可以自行确认这一点的方法?  它似乎依赖于编解码器的内部实现。  

    我们有点乐观、因为 AIC3106似乎能够产生非连续 BCLK。  (寄存器9中的传输模式)

    遗憾的是、CP2615仅产生非连续的 BCLK。  德州仪器(TI)是否具有 USB 转 I2S 桥接 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    该器件实际上可以在不连续的 BCLK 和 WCLK 上运行、前提是它们来自与 MCLK 相同的源。 正如您提到过的、这实际上是在主模式下进行的操作。  

    至于 USB-I2S 桥、遗憾的是、我们不提供电流解决方案。 过去、我们使用了 TAS1020b、但后来被认为已经过时、现在使用了基于 XMOS 的解决方案。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Aaron。