This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:LRCK 和 BCK 与 SCK 同步

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876301/pcm1754-q1-lrck-and-bck-synchronous-to-sck

器件型号:PCM1754-Q1

您好、香榭丽舍

LRCK 和 BCK 是否应与 SCK 同步?

如果没有、器件中的 I2S 数据将无法正确处理?

我的客户使用自由运行的晶体生成 SCK、LRCK 和 BCK 是 CPU、与 SCK 无关。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    SCK 和 LRCK 必须同步。  如果两者之间存在偏移、则器件将偶尔看到同步错误、这将暂时停止在器件中播放。  这些干扰通常可以听到。   

    我建议 I2S 源使用与 SCK 源相同的主时钟。

    谢谢、

    Paul