This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:MIC 录制问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881980/tlv320aic3007-mic-recording-problem

器件型号:TLV320AIC3007

你(们)好

我在项目中使用 TLV320aaic3007编解码器,当  我录制带有高容量麦克风录音的预录制内容并在扬声器上听到时,我会遇到麦克风录音问题,但当我录制语音时, 无法收听任何内容。请知道如何解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanush、您好!

    我不太理解你的要求。  "使用预录音量录制内容"是什么意思? 您能不能再发送一些有关您尝试实现的目标和一些寄存器设置的信息、以便我了解一下您如何配置器件?

    我还注意到您创建了另一篇看起来是此问题副本的文章。 如果问题相同、我将关闭另一个帖子。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    如果我录制音乐/歌曲、它将被录制、但无法录制人的声音。

    请查找默认寄存器值。

           {  0、0x00}、{  1、0x00}、{  2、 0x00}、{  3、0x10}、
           {  4、0x04}、{  5、0x00}、{  6、 0x00}、{  7、0x00}、
           {  8、0x00}、{  9、0x00}、{ 10、 0x00}、{ 11、0x01}、
           { 12、0x00}、{ 13、0x00}、{ 14、 0x00}、{ 15、0x80}、
           { 16、0x80}、{ 17、0xff}、{ 18、 0xFF}、{ 19、0x78}、
           { 20、0x78}、{ 21、0x78}、{ 22、 0x78}、{ 23、0x78}、
           { 24、0x78}、{ 25、0x00}、{ 26、 0x00}、{ 27、0xFE}、
           { 28、0x00}、{ 29、0x00}、{ 30、 0xFE}、{ 31、0x00}、
           { 32、0x18}、{ 33、0x18}、{ 34、 0x00}、{ 35、0x00}、
           { 36、0x00}、{ 37、0x00}、{ 38、 0x00}、{ 39、0x00}、
           { 40、0x00}、{ 41、0x00}、{ 42、 0x00}、{ 43、0x80}、
           { 44、0x80}、{ 45、0x00}、{ 46、 0x00}、{ 47、0x00}、
           { 48、0x00}、{ 49、0x00}、{ 50、 0x00}、{ 51、0x04}、
           { 52、0x00}、{ 53、0x00}、{ 54、 0x00}、{ 55、0x00}、
           { 56、0x00}、{ 57、0x00}、{ 58、 0x04}、{ 59、0x00}、
           { 60、0x00}、{ 61、0x00}、{ 62、 0x00}、{ 63、0x00}、
           { 64、0x00}、{ 65、0x04}、{ 66、 0x00}、{ 67、0x00}、
           { 68、0x00}、{ 69、0x00}、{ 70、 0x00}、{ 71、0x00}、
           { 72、0x04}、{ 73、0x00}、{ 74、 0x00}、{ 75、0x00}、
           { 76、0x00}、{ 77、0x00}、{ 78、 0x00}、{ 79、0x00}、
           { 80、0x00}、{ 81、0x00}、{ 82、 0x00}、{ 83、0x00}、
           { 84、0x00}、{ 85、0x00}、{ 86、 0x00}、{ 87、0x00}、
           { 88、0x00}、{ 89、0x00}、{ 90、 0x00}、{ 91、0x00}、
           { 92、0x00}、{ 93、0x00}、{ 94、 0x00}、{ 95、0x00}、
           { 96、0x00}、{ 97、0x00}、{ 98、 0x00}、{ 99、0x00}、
           {100、0x00}、{101、0x00}、{102、 0x02}、{103、0x00}、
           {104、0x00}、{105、0x00}、{106、 0x00}、{107、0x00}、
           {108、0x00}、{109、0x00}、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanush、您好!

    您能否提供原理图? 我仍然对你如何努力实现你的目标感到困惑。

    此致、

    Aaron