This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:CodecControl

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/875010/pcm9211evm-u-codeccontrol

器件型号:PCM9211EVM-U

我正在使用 PCM9211EVM-U、在用户指南 中提到 CodecControl,、但我找不到该软件。

请提供相关链接,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evgeny、

    该软件位于 EVM 登录页面底部 https://www.ti.com/tool/PCM9211EVM-U 上

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak!

    您是指此 链接吗? 它在 Windows 10上不起作用=(

    --

    Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evgeny、

    您能否描述一下您说它不起作用时的含义? 我还在使用 Windows 10、运行软件时没有问题。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的夜晚,扎克!

    我要下载 sbac109.zip:

    Uzip IT:

    然后尝试运行:

    下一步:

    并具有:

    所有=(

    我还尝试从以下位置安装 CodecControl: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/622481?keyMatch=CODECCONTROL&tisearch=Search-EN-support

    它也可以正常工作、但没有 PCM9211EVM-U 的设置

    --

    祝你一切顺利!

    Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evgeny、

    很抱歉、我看不到您显示的 Windows 提示、但您似乎有权限问题阻止您安装新软件? 如果您安装在公司计算机上、您可能可以联系您的 IT 部门以获得例外情况。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zak!

    是的、没错! 这是权限方面的问题。

    在更改目的地的位置 CodecControl 安装后。

    但现在我有错误:

    当您从列表中选择评估板时:

    或将评估板连接到 USB 时

    --

    Evgeny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evgeny、

    现在、我之前看过这个! 您必须将系统语言设置为英语、才能顺利运行。 以下是另一篇供参考的文章: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/873930

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 非常感谢!

    --

    Evgeny