This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:从模式下的手动时钟配置

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901087/tlv320adc6140-manual-clock-configuration-in-slave-mode

器件型号:TLV320ADC6140

1. TI 是否有在从模式下使用具有24MHz 主时钟的 x140系列编解码器的任何文档?

2.在寄存器设置页面中、PurePath 控制台为第1页和第6页生成寄存器值。  数据表中未记录这些寄存器页面。  TI 是否有任何有关这些寄存器中每个寄存器的文档?

3.我从另一个主题中了解到、文档"TLV320ADCx140在低功耗关键应用中的运行"尚未发布。  是否提供本文档的草稿版本?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    使用24MHz MCLK 时、您只需在启用 PLL 的情况下将 ADCx140配置为自动时钟配置模式。  请参阅应用报告 《配置和操作 TLV320ADCx140作为音频总线主控》 第2.1.1节。 请注意、在 EVM 上、GPIO 默认配置为中断。  需要移除 ADCx140EVM 底部的 R2、并且需要安装 R3。  或者只需移除 R2并将 J13用作 MCLK 输入。  

    2.这是软件中的一个错误。  第1页和第6页保留。  软件中的错误与跟踪具有非默认值的寄存器的问题有关。  这些页面不应包含在该例程中、并且这些页面的默认值中存在一些错误。  软件的最新版本应删除这些内容、 但是如果您在软件的早期版本上创建了一个文件、则这些 PAGE 1和 PAGE 6值将写入您的文件中。  为了消除这些问题、我建议创建一个新文件。  

    3.我将进行检查。  同时、您可以查看应用报告 "TLV320ADCx140功耗汇总"  

    此致、

    -Steve Wilson