This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:DSP 模式回送测试

Guru**** 2492255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892784/tlv320aic3109-q1-loop-back-test-with-dsp-mode

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

您好!

在 8kHz@fs 下记录输入信号 并测试回路使 DOUT 直接转换为 DIN (具有 DSP 模式)模式时、LEFT_LOP 输出失真大约每200ms 一次。
请向我提供推荐的寄存器设置吗?
我将通过私人消息共享原理图和寄存器设置。 那么、您能否接受我的友谊请求?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    我发送了一个朋友请求。 请尽可能提供原理图、寄存器设置和示波器捕获。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您的快速响应。

    我刚通过私人邮件向您发送了详细信息、您能给我建议吗?

    此致、
    加藤