This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:关于内部输出保护二极管

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892192/lm1875-about-internal-output-protection-diodes

器件型号:LM1875

您好!

 

关于 LM1875上的内部输出保护二极管、我的客户提出了一些问题。

它们用于线圈驱动器、其条件如下。

・Ω 负载:感应负载(线性无功负载)

・输入:数十 KHz 正弦信号(交流)

・输出:输入被电源电压振幅(±30V)放大。

(问题)

 

(1)对于线性无功负载、输出凸点由内部输出保护二极管提供保护。

我从数据表第7页了解以上内容。 我的理解是正确的?

如果是、它最多可以保护多少伏(凸点)?

它可以持续多长时间保持保护(clump)?

 

(2)它们有输出上的浪涌(EOS)问题。

我不确定这是由无功负载或电源造成的、我认为需要外部浪涌保护器。

请提供任何建议或意见吗? (它们表示脉冲浪涌。)

 

此致、

TAO_2199

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其他问题、
    (3)当 Vcc=0且无输入时、可能会有交流电流输入输出。
    在这种情况下、是否对器件有任何影响?
    我认为该器件由于内部输出保护二极管而无法承受输出容差。

    此致、
    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    请参阅我的评论。

    1)是的、 输出凸点由内部输出保护二极管提供保护。 保护机制是检查流经输出到器件的电流。  LM1875 将电流限制在4A 左右、 而输出器件传递的最大电流通常由内部电路限制在某个固定值。

    2) 2)通常客户在输出端添加 TVS 二极管以 实现浪涌保护。  

    3) 3) Vcc=0并且没有输入引入噪声、没有电流 输入到输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!

     

    感谢您的评论。

    我还有其他问题。

    (4)内部输出保护二极管上是否有最大保护电压的数据?

    (高达绝对电源电压(60V)?)

     

    (5)关于(3)问题,

    当 Vcc=0时、反向电流有可能从负载流至输出。

    在这种情况下、是否对器件有任何影响?

    如果是、需要将保护器件放置在何处?

    将使用哪种器件进行保护?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    请参阅我的评论。

    4) 60V 是器件可以正常工作(包括播放)的最大电压值。 最大保护电压高于此水平。 对于更高的电压电平、器件将关断以提供保护、器件不能被销毁。   

    5) 5) 它取决于反向电流的时间和幅度。 我认为 LM1875具有 针对高反向电流的反向保护、例如输出对电源短路。  

    但 LM1875是一款非常旧的器件、我想深入了解一下相关数据、但我没有找到相关数据。 我很抱歉。

    请告诉我您的应用是什么? 我认为我们可以推荐我们的新器件、以便您获得更多支持。

    此致、

    Derek