This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIDEGIG-GUITAREVM:用于 PBTL 模式的 TPA3255EVM 连接配置。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901144/sidegig-guitarevm-tpa3255evm-connection-configuratio-for-pbtl-mode

器件型号:SIDEGIG-GUITAREVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255EVM

你(们)好  

在 两个器件上配置时需要帮助 A 执行 了初始配置、但音频输出未输出为低电平。  

是的、我在复位时启动 DE 放大器、然后将 S1切换 为正常。

连接的扬声器为150瓦4欧姆。

如果我想在 SIDEGID 上使用低音而不是吉他、我需要更改或播放哪些部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请在 TPA3255EVM 上将 J26和 J27分别设置为 INA 和 INB、然后查看其是否正常工作。

    此致、

    Hector Zhang