This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:I2C 和 I2S 具有差动电压电平

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883959/tlv320aic3104-i2c-and-i2s-have-differernt-voltage-level

器件型号:TLV320AIC3104

大家好 、

我看到3104 具有 一  个 IO 电平。 请问 I2C 是否为3.3V、I2S 是否为1.8V、在这种情况下、我需要添加一个电平位移芯片、例如 TXS0104?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    正确... 您正确地理解了 TLV320AIC3104的 IOVDD 为器件设置了数字逻辑电平、并且将需要电平转换器。 数字逻辑电平用于 RESET、DIN、DOUT、I2C 和 CLK。

    此致、

    Aaron