This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:AVCC_RET 的连接

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884095/tpa6304-q1-connection-of-avcc_ret

器件型号:TPA6304-Q1

大家好、团队、

是否建议如何连接   系统中 TPA6304的引脚 AVCC_RET?

该引脚是否应直接连接到 GND? 根据数据表、没有连接。 AVDD 和 AVDD_RET 之间仅连接了一个电容。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    目前、AVDD_RET 引脚未连接到应用电路中的接地端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、非常感谢-这对我的客户有所帮助。 BR Josef