This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:推荐用于新音频设计的音频放大器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/901049/tas5782m-recommendation-audio-amp-for-new-audio-design

器件型号:TAS5782M
主题中讨论的其他器件: TAS5805M

大家好、

我的客户正在为其放大器设计评估新设计。

它们的上一个通常使用我们的 TAS5782m、


现有的新案例将使用每通道5W 的立体声扬声器、
PDVV 可能介于11V ~ 19V 之间、扬声器可能介于4 ~ 8 Ω 之间、
根据该条件使用 TAS5782似乎稍高一些。 请推荐其他型号的放大器。
内置 DSP 必须至少包含以下功能:
1.低音单声道混音器
2. 10折弯以上的 eq
DRC
AGC/AGL
5.空间定位器

是否还有比 TAS5782m 具有更低输出功率和相对较低价格的其他选项? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、凤彬、

    您可以查看 TAS5805m。

    此致、

    Hector Zhang