This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:它是否可以在没有 I2C 的情况下工作?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882756/tas5721-can-it-work-without-i2c

器件型号:TAS5721

客户希望在  2.1模式下使用 TAS5721、并且希望检查 TAS5721是否 只能与 I2S 配合使用、因为他们计划使用的编解码器没有 I2C。 请帮您解决这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    请建议客户使用 EC 执行 I2C 初始化。  

    此致、

    别名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix、

    谢谢你。  您能否帮助进一步解决 TAS5721的 I2C 需要支持哪些类型的功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    请关闭此帖子、因为我们已在电子邮件中讨论过此问题。

    谢谢!

    Alix Wan。