This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:SAI 输出上的音质。

Guru**** 2492255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111, TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890401/tlv320aic1110-mettalic-sound-over-sai-output

器件型号:TLV320AIC1110
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111

你(们)好

我使用 TLV320AIC3111编解码器 IC 进行音频滤波、方框图如下

如方框图中所述、我使用 SAI 外设连接进行音频数据传输、主时钟、帧时钟和位时钟由控制器生成。

详细信息如下

MCLK - 2.048MHz

BCLK- 8KHz

WCLK- 512 KHz

如上文 dia 所述、我正在通过 USB 发送数据、该声音数据具有金属声音。  

我正在寻找解决方案来消除这种金属外的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suvarna、  

    您能否提供某种音频文件?  "金属声音"是主观的、无助于诊断问题。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve Wilson、

    我附加了声音文件(.wav)文件。  e2e.ti.com/.../surrounding_5F00_voice_5F00_USB.wav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suvarna、  

    您可以将其放在 zip 文件夹中并附加它吗?  出于某种原因、论坛不允许我播放或下载该文件。

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    请在(.zip) format.e2e.ti.com/.../surrounding_5F00_voice_5F00_USB.zip 中找到声音文件附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvarna:

    只是好奇、这种金属声音是否仅存在于 USB 端、或者您是否也在 方框图中所示的扬声器/耳机中听到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在扬声器和耳机上、我不使用 SAI 输出。

    只有在 USB 站点上、我才会使用 编解码器的 SAI 输出并获得这种金属声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvarna:

    感谢您的快速回复!  您使用什么 SAI 模式?   您能否 提供 TLV320AIC1110 (或 TLV320AIC1111?)之间通信的更详细原理图或屏幕截图? 和您的控制器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    有关 SAI 的更多详细信息

    I2S 标准模式

    16位数据 PCM

    8kHz 数据速率

    立体声模式

    时钟频率。

    控制器架构

    Cortex M4 32位

    16MHz 晶体

    USB 仅用于使用音频类进行音频传输

    由控制器生成的 SAI 时钟

    用于 SAI 通信、使用控制器的专用 SAI 外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suvarna:

    我们在这里确实需要更详细的信息、因为仅.wav 文件 在调试过程中不起作用。  您能否从示波器或逻辑分析仪提供寄存器详细信息和时序捕获?