This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:MICBIAS 详细信息

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876053/tlv320dac3203-micbias-details

器件型号:TLV320DAC3203
主题中讨论的其他器件:DRV2667

周二、

麦克风接口部分(§6.6)下的数据表列出了 Micbias 模式2的电流源为3mA。 是否有人可以在模式1和模式2中提供电流源?  

应用信息:使用 USB Type-C 模拟音频开关、外部音频源(例如笔记本电脑3.5mm 插孔中的 L/R 音频)将通过 SBU 开关(绝对额定值-0.5>V>20)。 尝试确定 TLV320的 MICBIAS 功能是否可用于直流失调非麦克风应用的线路电平。 在开关/USB 的内部端、将有一个1uF 电容来消除偏置(连接到 DRV2667 INL 引脚后置电容)。  

基本而言、尝试开发低频率的无源分频过路。 转至 DRV2667和高频率 通过 TLV320传回并进行处理。  

我的假设是、我们将仅使用 Micbias 模式3、连接到 AVdd、该模式具有160R 的直列电阻、但希望了解所有限制。  

供参考的是、USB-C 只是端口、这是设计的一项要求。 因此、众所周知、需要3.5mm 和3.5mm 的外部适配器。  

愿意听取其他想法或建议。  

谢谢、