This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:USB-MODEVM 电路板更换

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K, ADC5140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896934/tlv320aic3254evm-k-usb-modevm-board-replacement

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件: ADC5140EVM-PDK

您好!

我目前正在使用 TLV320AIC3254EVM-U 板、但不再生产。

我假设这是因为 TAS1020B。

由于这些卡不可用、我想自己重新制造电路板、但是否有任何方法可以替代此 TAS1020B 并以与 TLV320AIC3254EVM-U 电路板相同的方式使用 AIC3254?

您是否有新的评估板用于替换此评估板、或者是否有新的评估板将 CCxxx MCU 用于相同的应用?

谢谢你。

此致、

Valentin P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、由于 TAS1020的淘汰、AIC3254EVM-U 电路板未能生产。  TLV320AIC3254EVM-K 仍然可用、我相信它提供的功能比 AIC3254EVM-U 板更强大。

    我们在该器件的工作中没有新的 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TLV320AIC3254EVM-K 需要也使用 TAS1020B 的 USB-MODEVM 接口板。

    所以它很快就会被取消?? 我不想在几个月内开始学习一些不能接受的东西。

    您是否有其他产品允许用户将其插入 USB 端口,从而可以通过窗口控制编解码器并提供音频驱动程序?

    此致、

    Valentin Pintat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不会、它不会很快停产。  我们能够使其余 EVM 保持运行多年。  我们的所有 EVM 都会枚举和 USB 音频类器件、这些器件与 TLV320AIC3254EVM-K 类似

    要查看新的 EVM 平台、请查看 ADC5140EVM-PDK 平台。