This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于麦克风回波消除和环境噪声消除的 TI 解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3262, TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881717/ti-solution-for-microphone-echo-cancellation-and-environment-noise-cancellation

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254TLV320AIC3262TMS320C5517

您好!

TI 是否有 麦克风回声消除和环境噪声消除的解决方案?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您可以通过多种方法来实现此目的、因此我认为这取决于所涉及算法的复杂性。 我们拥有 TLV320AIC3254和 TLV320AIC3262等编解码器、它们内部具有可用于回波消除的可编程 mini-DSP。 下面是一个讨论此问题的应用手册:  e2e.ti.com/.../0564.AIC3254-Acoustic-Echo-Cancellation-Application-Note.pdf

    最近、我们演示了如何使用 TLV320AIC3262来实现该功能、并且还在围绕该功能开发类似的文档。

    如果您想做一些比我们集成式 mini-DSP 功能更复杂的事情、那么您将需要专用处理器。 以下应用手册展示了如何将我们的一个高性能音频 ADC 与 TMS320C5517 DSP 配对、以实现各种音频算法:  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Zak。

    祝你度过美好的一天!