This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、我有关于 D 类 BD、1SPW 模块化的问题。

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874891/hi-i-have-a-question-about-class-d-bd-1spw-modulaton

大家好、我正在研究 D 类调制拓扑。

我可以理解什么是 AD 调制及其工作原理。

然而、BD 和1SPW 调制相当令人困惑、很难找到一些能清楚地解释它的材料。

您能告诉我 BD 和1SPW 之间的主要区别吗?

或者、如果您有一些有关这些调制的材料、您能给我一个链接吗?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本而言、您可以参阅 TPA3116D3数据表"BD 和1SPW 调制图的"7.3.12器件调制方案"。

    更详细的问题可能有助于我们提供进一步的说明。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    非常感谢。

    我对此表示赞赏。

    此致、

    Yun