This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:音量控制

Guru**** 2492115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892631/tpa3126d2-volume-control

器件型号:TPA3126D2

大家好、我正在使用 TPA3126D2开发独立的音频功率放大器。 放大器的输入将是具有单端输出的典型音频 DAC。 我想在 TPA3126D2放大器的输入端添加音量控制(即成组电位器)。

您能否就如何将音频电位器添加到 TPA3126D2输入以确保音频放大器保真度不受影响提供一些电路建议? 还请提供最大电位计电阻值。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是否要限制 AMP 输出? 如果是这样、TPA3126具有 PLIMIT 引脚和限制输出的特性、您可以参考数据表中的8.3.4器件。

    内部输入阻抗为7.3k Ω@36dB。 如果您想在输入端添加电阻器、我建议电阻器不大于1k Ω。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不想限制输出。

    我基本上想向放大器添加音量控制。 从您的响应来看、似乎我应该跟随电位计并使用运算放大器缓冲器来提供低阻抗、但这会增加成本。 您是否有在 TPA3126D2或类似放大器上实现音量控制的应用电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉、实际上我没有其他建议的音量控制电路。

    此致、

    Derek