This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:如何设计 PTBL 配置板

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM, TPA3251, LM3886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883409/tpa3255-how-to-design-ptbl-configuration-board

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: 、TPA3251LM3886

大家好、很抱歉、如果这是一个重复出现或错误放置的问题、 但是、我应该在学校项目中使用 TPA3251/TPA3255设计电路板、除了 TPA3255EVM 的数据表和原理图外、我似乎找不到有关如何设计电路板的任何参考、因为有许多冗余组件、所以这些参考设计看起来有点令人困惑。

我只需要将单音(50Hz)信号放大到大约120-130瓦、如果有人能帮助我、或者告诉我在哪里寻求帮助、那将是非常感激的。

此致、  

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您想在预滤波器 PBTL 或后滤波器 PBTL 中运行吗?

    另外、您为什么要使用 PBTL 模式而不是仅使用 BTL?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    后置滤波器。

    当我问这个问题时、我不知道 BTL 可以正常工作、PBTL 的优势在于功率增加、尽管由于 BTL 提供了足够的功率、所以我不需要增加太多的功率。  

    编辑:我还忘了提到我在使用 LM3886已经有一段时间了、但在单端模式下、这就是为什么我想转移到另一个提供更高功率输出的放大器的原因、 但直到昨天、在进行了一些挖掘和搜索之后、我才意识到我可以使用采用 BTL 配置的 LM3886来使功率输出加倍、这可能已经足够了。 如果我这样做的方法正确、我希望您能告诉我、或许我可以上传我构建的原理图、以便有人可以帮助我?

    此致、

    Ahmed Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    尽管我很高兴听到您让 LM3886正常工作、但如果需要/需要更高的效率、我建议您改用我们的 D 类解决方案之一。  

    我们可以提供原理图审阅。 我将关闭该线程。 当您有可供查看的原理图时、请创建一个上传了原理图的新主题!

    此致、

    Robert Clifton