This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:未使用 SDIN 时的端口处理。

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/875635/tas6424-q1-port-processing-when-sdin-is-not-used

器件型号:TAS6424-Q1

当只使用 SDIN1而不使用 SDIN2时,如何处理 SDIN2的端口?

上拉、下拉或打开?

Noumasa.Shimamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如我们的数据表9.3.1所示、建议在不使用 SDIN2的情况下将其短接至 GND。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你 的建议。