This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580-Q1:为什么向输出端添加滤波电容器会降低 SNR?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/890234/rc4580-q1-why-adding-a-filter-capacitor-to-the-output-will-reduce-the-snr

器件型号:RC4580-Q1
主题中讨论的其他器件:RC4580

大家好、

为什么向输出端添加滤波电容器(1nF)会降低 SNR? 在实际测试中、客户在输出端添加了一个 SNR 为80dB 的1nF 电容器、如果没有电容器、SNR 为86dB。 为什么添加电容会降低 SNR?  谢谢。

此致、

Ansel Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    我认为这可能与由于极点修改而导致的相移修改相关。 我建议查看下面的这篇文章。 它提到、如果未正确选择输出电容器、可能会导致振荡。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2016/01/22/amp-up-your-cans-op-amps-for-headphones-cap-load-drive-part-2

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis ,

    根据您提供的材料、它似乎会影响相位裕度、但它似乎不会影响低频曲线。 我只需要计算20kHz 内的 SNR。  您能否分享一些获取 SNR 的方法? 以及输出电容为何会影响 SNR? Thnaks。

    此致、

    Ansel Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    在我们的音频器件中获取 SNR 的方法是通过与满量程输入波形(或最大振幅波形)进行电平比较、而不使用输入。 使用我们的音频精密工具、我们遵循以下网站的指示:

    https://www.ap.com/technical-library/signal-to-noise-ratio-snr-dynamic-range-and-noise/

    关于由电容器导致的 SNR 下降、大多数运算放大器的电容负载能力有限。 在这种情况下、客户使用电容器作为负载、这可能会导致不稳定。 我建议在放大器输出端添加一个小型串联电阻、看看 SNR 水平是否发生变化。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    感谢您的回复、我想我可以使用 RC4580进行一些仿真、但我找不到 TI.com 上的 pspice 模块表、您可以分享该模块吗?

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    遗憾的是、RC4580中提供了这些器件的所有仿真模型。

    http://www.ti.com/product/RC4580/toolssoftware

    PSpice 模块尚未开发、并且没有计划在接下来的几个月内开发它。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.