This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频放大器建议

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883653/suggestion-for-audio-amplifier

主题中讨论的其他器件:TAS3251

大家好、团队、

我的客户正在寻找具有以下应用的音频放大器:

最大功率:200W @8 Ω 负载

键入 Class:D

输出类型:单声道(单声道)\立体声 (双声道)

电源电压:24V

通信:I2C 或 I2S

工作温度:-25至85°C    

您能不能建议符合所有规格的合适器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    我们有许多大功率器件可以满足您的需求。 但是、大多数是模拟或 PWM 输入。 我们确实有 TAS3251、它具有很高的功率、但还不够。  

    事实上、要为8 Ω 负载提供200W 功率、您需要大约56.6V 的电源。 我建议切换到阻抗较低的扬声器和30V 电源。

    此致、

    Robert Clifton