This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:低频衰减

Guru**** 2811285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/881918/tlv320aic3254-attenuation-of-bass-frequencies

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

AIC3254是否能够随着其输入电平的增加自动衰减低音频率(例如、持续增加高通滤波器的截止频率)? 或者是否可能有 PurePath Studio 模块能够实现这一目标?

AIC3254的输入将连接到电话源、音量通过电话的控件进行控制。 我试图通过降低高音量时的低音频率来保护我们的设计中的扬声器、因为我们在大多数情况下都观察到了失真、因为音乐源的低音量很重。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandler、

    我们有构建块来实现具有动态变化截止频率的滤波器。

    在"动态处理"组件类别中、有一个名为"动态混合器"的组件。 此组件的"帮助"文件包含信号流程图和与此组件相关的控件。 我希望您能够访问 PPS 并熟悉流程开发流程。 请浏览此组件、并告诉我您是否熟悉帮助文件中提供的信息。 如果需要、我可以尝试利用一个示例流程、帮助您快速入门。 请告诉我这两种方法。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您提供信息。 我熟悉 PPS、动态混频器构建块看起来符合我的需求。 我将使用音量控制块的系数值作为动态混频器的控制系数。 假设我在编解码器中有立体声输入、那么动态混频器的输出会是什么、我对此有点困惑。 帮助文件显示了具有1个混合输出的动态混频器、但实际 PPS 块具有2个输出。

    您能否使用此模块提供示例流程? 我们不胜感激。

    谢谢、

    Chandler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandler、

    动态混频器的第二个输出是一个调试端口、用于发送最终计算中使用的混频比。 它表示帮助文件中的"X"。

    我附加了一个动态混频器的示例流程。 在此过程中、我使用了 D_TO_C_1块系数(D_TO_C_1_Coefval)作为控制系数。

    您可以使用其他系数、但我不清楚体积系数如何满足您的需求。

    我认为低音内容的能量应决定混音比。 低音能量越大、高通滤波器的截止频率就越高。 LPF 可用于低音内容、在 LPF 输出上使用包络/峰值检测器可平滑估算低音能量。

    在示例流程中、我使用了固定系数。

    此致。

    e2e.ti.com/.../DynamicMixer.pfw