This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:如何检测"无音频/静音"以便将器件置于睡眠状态?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871002/tlv320aic3254-how-to-detect-no-audio-silence-in-order-to-put-device-into-sleep

器件型号:TLV320AIC3254

团队、

我已经看到以下帖子:
https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/581405

是否有办法检测"静音"并有时将器件置于睡眠状态以节省电力?

GPIO 方案似乎并不是一个很好的机制。 还有其他选项吗?
例如、是否可以使用 miniDSP 来检测是否没有音频?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、  

    miniDSP 可用于检测音频电平、 但一旦器  件进入睡眠模式、便无法再测量此值;如果您将器件置于复位状态、则寄存器当然会复位、这意味着您必须对 miniDSP 重新编程。  

    PCM186x 具有可能更有用的能量传感功能。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    谢谢!

    我们是否有一些使用 miniDSP 检测音频级别的示例?
    这是为了增强现有 AIC3254设计。

    我们是否有任何 TI 设计或 AIC3254展示了将 AIC3254置于睡眠模式的示例。

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、  

    没有展示将 AIC3254置于睡眠模式的参考设计。  有一个名为"AIC32x4睡眠和待机模式"的应用手册

    此致、

    -Steve Wilson