This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2080D1:开关电感器故障时的 TPA2080D 行为

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2080D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892006/tpa2080d1-tpa2080d-behaviour-on-switching-inductor-failure

器件型号:TPA2080D1

您好!

如果开关电感器(数据表应用原理图中的2.2uH、图24)发生故障或根本未焊接、会发生什么情况? TPA2080是否会处于不稳定状态、并可能产生高电流消耗作为副作用?

此致、

G. Brun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brun、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们将了解这一点、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G:您好、

    您的假设是正确的、如果您使用的器件没有升压电感器、则可以将+5V 电压驱动到 PVDD 引脚。
    在内部、升压转换器将继续运行、器件空闲电流将稍高一些。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我还对相反的情况感兴趣、即、如果故障导致一个开路来代替电感器。 在这种情况下会发生什么情况(或 SW 引脚悬空的任何相关问题)?

    此致、

    Geoffrey Brun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、

    让我澄清一下、如果升压电感器突然出现短路或开路、器件功能将不理想:

    • 升压电感器上的突然断路将完全禁用输出、因为 PVDD 上不会有电压
    • 升压电感器上的突然短路可保持输出运行、尽管电压较低。 这需要进行测试、其性能不能得到保证。

    我之前的评论是考虑如果您希望在没有升压电感器的情况下运行 TPA2080D1、您可以通过放置开路而不是升压电感器来实现这一点、并直接向 PVDD 引脚提供外部电压。

     此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器