This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2012D2:GND 连接、带有 OUTR-、OUTL--

Guru**** 2512555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900915/tpa2012d2-gnd-connection-with-outr--outl-

器件型号:TPA2012D2

使用 CTIA 连接到2.5mm 插孔。

外部和 OUTL 信号是否具有相同的 GND 连接?

还是必须将其分开?

CTIAで2.5mmジャックに接続します。μ A

外部 信号とOUTL Ω 信号のGND接続は共通でも問題ありませんか?・・・Ω 共 GND 连接

または、分離しないといけませんか?・・・Ω 独立 GND 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    请使用通用 GND 连接方案、两个扬声器输出必须共享与第二张图片中所示相同的接地。

    如果您需要我们的额外支持、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.