This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:输出功率@Vcc=5V

Guru**** 2597305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883067/tpa3131d2-output-power-vcc-5v

器件型号:TPA3131D2

您好!

在以下情况下、TPA3131D2的输出功率是多少?

- Vcc=5V、RL=3Ω Ω、THD=10%、PBTL

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    对于 Vcc=5V、RL=3Ω Ω、THD=10%、PBTL 情况、最大输出功率为4.69W。

    此致、

    Derek