This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS5754M:TAS5754寄存器参数过大、超出 MCU 存储器大小。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882705/ccs-tas5754m-tas5754-register-parameter-is-too-larger-exceed-mcu-memory-size

器件型号:TAS5754M

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队成员

我们的客户在其扬声器中使用了2个 TAS5754M、在完成 EQ 转弯后、他们发现了

系数设置太大、已超过 MCU 存储器大小。 他们希望检查我们的器件是否支持突发功能、这有助于他们节省一些存储器。 如您所知、当将系数设置转储到 ppc3文件中时、某些器件支持突发功能。

或者您还有其他建议吗?

谢谢。

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    对于连续地址、您可以使用突发模式。  

    此致、

    别名