This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:使用 PN PCM2912A 的 USB 实现

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877595/pcm2912a-usb-implementation-using-pn-pcm2912a

器件型号:PCM2912A

我们正在创建最终产品的原型,我注意到“PCM2912A”部件之一适用于我们的最终产品。

我们的要求是、我们需要在每一侧将1组麦克风和扬声器与 USB2.0或 USB Type C 进行交互、并在产品说明书 PN:PCM2912A 亮点中提供了多个麦克风输入和多个扬声器输出以及噪声消除功能。  

如果此 PN 支持我们在此处的要求、有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    听起来 PCM2912A 适用于您的应用、但您应该确认这些规格也符合您的要求。 我们有适用于此器件的评估模块、可让您对其进行测试以进行确认。 PCM2912A 完全符合 USB2.0标准、较新的器件可能通过 USB type C 连接器使用 USB3.0、将向后兼容 USB 2.0标准、因此您不会遇到任何接口问题。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Zak、

    感谢您的回复、这确实有助于澄清我的疑问。

    我还想知道使用 USB 电缆的此 EVM 是否可以与 Android 操作系统进行交互? 我在开发板的用户指南中找不到 Android 界面。 请帮助澄清此问题。

    谢谢、此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    该器件实际上是在 Android OS 存在之前设计的、因此它绝对不会与之交互。 如果您要执行此操作、则需要编写必要的驱动程序。 我对 Android 操作系统并不是很熟悉、因此我不确定这是如何工作的。

    最棒的

    Zak