This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:保护模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892849/tpa3255-protection-mode

器件型号:TPA3255

我们的客户测试发现、如果我们在低于大约100Hz 的频率下将 tpa3255的输出电平提高到削波电平以上、放大器模块将进入保护模式并需要在电源再次打开之前对其进行复位。 但是、在1kHz 等更高频率下、放大器模块可以正常工作、并且不会进入保护模式。 我们的问题是:为什么在大约100Hz 的低频率下、如果输出电平上升到削波电平以上、那么放大器模块将进入保护模式、它需要执行电源复杂的操作才能再次导通; 在高频下、例如在1kHz 以下、放大器模块可以正常工作、不会进入保护模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    首先、让我们清楚地了解触发哪种故障。 您可以参阅数据表上的表5。 看起来是过热事件。

    此致、

    Sam