This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:无法在 TLV320AIC3254上播放48kHz 歌曲、在 I2S 上发送样本以及在 i2c 上配置 TLV

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883342/tlv320aic3254-q1-unable-to-play-48khz-song-on-tlv320aic3254-sending-samples-on-i2s-and-configuring-tlv-on-i2c

器件型号:TLV320AIC3254-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

我们使用 TLV320AIC3254来播放48kHz 歌曲。 我们正在将样本从 stm32f411c 发送到音频芯片、但 音频芯片上没有输出。 您能否在音频编解码器配置中支持播放48kHz 歌曲。 MCLK 也由 stm32f4生成。 我们不使用麦克风和 ADC。 我们使用 tlv 仅用于播放目的。  在 I2S 上发送样本并在 i2c 上配置 TLV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amornath、  

    请共享您的 TLV320AIC3254寄存器配置。  除了您的配置、请提供 BCLK 和 MCLK (如果适用)频率以及所需的音频格式(TDM、I2S、左对齐等)。  

    此外、您是否使用自己的电路板?  或者您是否正在使用我们的评估模块?  

    此致、

    -Steve Wilson