This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304Q1EVM:TPA6304EVM 的独立模式

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900937/tpa6304q1evm-stand-alone-mode-for-tpa6304evm

器件型号:TPA6304Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPA6304-Q1

大家好、团队、

是否可以在不使用 GUI 配置操作的情况下使用 EVM?

这意味着无需 PC 即可在独立模式下使用此 EVM? (使用默认寄存器设置)

我认为还可以访问 EVM 上的 I2C 引脚、该引脚可以连接到客户的目标板?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    是的、您可以直接通过 I2C 接口配置 EVM。  

    您可以断开 I2C 至 XMOS 的连接、将 I2C 连接至 MCU 或 SOC、并通过 I2C 写入/读取寄存器。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    在 TPA6304-Q1上、器件需要具有 I2C 才能正常工作。  没有 GUI 就无法运行 EVM。  

    客户可以将其目标板连接到 PCB 上的 I2C。  则无需 GUI、因为系统 I2C 将控制 TPA6304-Q1。