This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:I2C 电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/883301/tas2110-i2c-voltage

器件型号:TAS2110
主题中讨论的其他器件: TAS2557

团队、

I2C 电压电平是多少? 它是否受1.8V VDD 限制? 我客户的系统仅具有3.3V I2C。 如果 TAS2110 I2C 受到1.8V 的限制、TAS2557能否与3.3V 电平 I2C 配合使用? 谢谢?

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    TAS2110仅支持 VDD = 1.8V。 I2C 基于该 VDD 电压。 对于 TAS2110、您需要使用电平转换器将系统上的3.3V 转换为1.8V。

    对于 TAS2557、IOVDD 最高可达3.3V、因此对于该器件、您可以从系统3.3V 直接与 I2C 连接。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器