This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:TD (WS) ADWS/WCLK 延迟时间最小规格

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/891551/tlv320aic3105-td-ws-adws-wclk-delay-time-minimum-spec

器件型号:TLV320AIC3105

大家好、

我对 I2S TD (WS) ADWS/WCLK 延迟时间有疑问。

数据表描述了 I2S TD (WS)的最大值、但没有最小值。
您能否与1.1/3.3V_IOVDD 共享 I2S TD (WS) ADWS/WCLK 延迟时间的最小值?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    这是一个好问题! 遗憾的是、我目前没有答案、我必须向设计团队确认这一点。 我很快会回来的。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    通常、我们仅将 I2S 接口延迟参数规格为 max、因为接收器件会在与数据传输沿相反的边沿锁存数据。 因此、在锁存期间、最大延迟值在设置时间进行检查、因此无需检查最小延迟并进行保持时间分析。

    此外、我们确实希望最小延迟大于0ns、基本上为几 ns。  

    此致、

    Aaron