This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC32:无需处理器连接即可通过编解码器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900497/tlv320aic32-passing-through-codec-without-processor-connection

器件型号:TLV320AIC32
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

早上好、

我想知道是否可以在没有外部处理器(不使用音频串行接口)和没有内部处理器(TLV320AIC32x4编解码器中的微型 DSP)的情况下使用编解码器(以及 AGC 或 ANC 等集成抖动)。

我们是否可以将 ADC 输出路由到 DAC 输入?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简而言之,答案是肯定的。 您可以将 DOUT 连接到器件上的 DIN。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaron 的快速回复。

    我只是想确保我理解您所说的话。

    我举一个例子:我想使用编解码器建议的 AGC 效果(例如 TLV320AIC3104),但我不想使用外部处理器。

    因此:_我在 MIC1LP 中输入音频信号(例如再次)

    _我使用 I2C 串行控制总线配置效果编解码器

    _我将 DOUT 连接到音频串行总线接口的 DIN (如您所说)

    我将听到我对模拟输出的影响的声音?

    请听我说。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 这些器件的回放路径上也有一些 EQ 功能。  

    我想注意的是、由于没有内部 miniDSP、因此这些器件无法实现有源噪声消除。 您需要使用外部处理器来实现正确的算法。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢您提供的信息。

    我也可能对主动消噪感兴趣。

    使用具有 miniDSP 的编解码器需要 USB-MODEVM,而 PurePath Studio 软件不是 ?

    您建议使用哪种具有 miniDSP 的编解码器 (最小的编解码器、我只需要1个输入和1个输出)