This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:单端 D 类

Guru**** 2532010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/882596/tlv320aic3100-single-ended-class-d

器件型号:TLV320AIC3100

您好,如果只将 D 类放大器的一个正输出通过直流块连接到8欧姆负载,就不会出现任何问题。 电容器?  负输出计划为保持未连接状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈  

    AIC3100在设计时未考虑单端扬声器连接。  我可以想到的主要问题是、D 类加电时的杂音抑制将不会得到优化、并且过流保护可能不会按预期运行。  我将与设计团队联系以了解更多信息、 但我能否问您为什么不使用 BTL 输出?  似乎很遗憾浪费了将近一半的输出摆幅...  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,由于 输出上的线数限制,单端需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈  

    我怀疑 AIC3100能以这种方式工作。  对于 BTL 输出、您需要2根导线;对于 SE、您仍需要2根导线(SPKP (耦合电容器之后)和 GND)

    我将告诉您设计团队说些什么。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Steve-Wilson "]对于 SE,您仍需要两条电线[/报价]
    GND 线也是 另一个低频率的常见线。  高抗噪性能