This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:直流耦合输入的输入电压范围?

Guru**** 2492255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892507/tlv320adc6140-input-voltage-range-for-dc-coupled-inputs

器件型号:TLV320ADC6140

大家下午好、

我想将 TLV320ADC6140与直流耦合差分输入搭配使用。  数据表的图36仅显示了单端应用、我在器件规格中看不到有关有效输入电压和/或共模电压范围(理想情况下、作为电源电压的函数)的任何信息。

我是否忽略了它? (很可能:) 或者、有人能给我启迪吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

     数据表的第7页 显示了输入满量程电压、这也适用于直流耦合输入:

    • 单端输入满量程交流信号电压 交流耦合输入 1Vrms

    第28页的图36显示了单端模式下支持的直流耦合配置。 请注意第8.3.3节的最后一句、它表示直流耦合输入不支持2.5k 欧姆的输入阻抗选项。

    此致、
    佩德罗