This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:TAS5806相移可调节吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892676/tas5806md-does-the-tas5806-phase-shift-adjustable

器件型号:TAS5806MD
主题中讨论的其他器件:TAS5806M

您好、Sirs、

如标题所示、TAS5806是否像 TAS5825那样支持相移功能?
如果是、我们如何通过 PPC3 GUI 对其进行编程? 我在 TAS5806的 PPC3 GUI 中找不到调整相移的选项。

TAS5825

TAS5806


非常感谢。

陈耀恩
2020年3月30日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    相移是 SmartAmp 的一个特定功能。 因此 TAS5806M 不支持它。

    此致、

    Matthew