This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:用于 BTL 模式的输入引脚

Guru**** 2555000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892335/tpa3138d2-used-input-pins-for-btl-mode

器件型号:TPA3138D2

大家好、

当仅将器件的左通道用于 BTL 模式时、哪种方法是处理右侧通道输入 RINN/RINP 的最佳方法? 直接接地短路、使其保持浮动? 还是将两个引脚短接在一起?

如果保持悬空、是否存在任何问题?

谢谢

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我们建议通过1uF 电容器将未使用的输入引脚对地短路。  

    由于两个通道是分离的、并且两个通道都在启用器件后工作、因此如果未使用的引脚悬空、则会有需要放大的噪声。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回复。

    2.5V 偏置是否通过电容器在内部偏置? 那么、我想将引脚短接至接地也应该没问题。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    是的、输入引脚上有内部2.5V Vbias。 因此输入引脚不能直接对地短路。

    此致、

    Derek