This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:双 TAS5756M 噪声、奇怪的问题

Guru**** 2892750 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TPS54341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880239/tas5756m-dual-tas5756m-noise-weird-problem

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TPS54341

您好!

使用双 TAS5756配置时、我面临外部问题。  

两种模式都采用双立体声配置、因此两者都连接到相同的 I2S 信号、相同的时钟等 其中一个器件的工作原理与预期的一样、但另一个器件在背投中有一些噪声、当电压高于12V 时很容易听到、而当使用24V 时则很糟糕。

从 DAC 引脚到 SPK 引脚的电容器越来越热、但奇怪的是、它在两个 TAS5756M 上都发生。 为什么一个工作正常、另一个工作不好? 测试了4块板、行为相同。

使用 TPSA8801将模拟和数字电源轨中的5V 转换为3.3V。 TPS54341、用于将24V 转换为5V。 使用外部实验 Agilent PSU 进行24V 和3.3V 测试、但仍然相同。

当不应用 I2S 信号时、噪声消失、但当应用噪声时、噪声始终存在、音量为0至100%。

我很高兴通过 DM 发送原理图来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oriel、

    请将原理图发送至 carolina@ti.com。           

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州                           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件已发送、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oriol、  

    当本次对话脱机时、我将继续并关闭此主题。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州