This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PCM9211EVM-U:I2S 至 S/PDIF

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIT4096, DIT4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/900455/ccs-pcm9211evm-u-i2s-to-s-pdif

器件型号:PCM9211EVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM9211DIT4096DIT4192

工具/软件:Code Composer Studio

PCM9211是否支持将 I2S 转换为 S/PDIF?

如何设置寄存器和 GUI、我是否需要 MCLK 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PCM9211使用器件上的辅助输入支持 I2S 至 S/PDIF 转换。 您确实需要在选择使用的 I2S 端口上提供 SCK/MCLK 信号。 寄存器设置仅要求您选择要用于 I2S 的 MPIO 端口、并将其路由到设备的 DIT。 我建议您浏览有关 DIT 和辅助输入的数据表部分、如果您有任何疑问、请告知我们!

    如果您仅将 PCM9211用于 I2S 至 S/PDIF、则可以考虑改用我们的 DIT 产品之一、例如 DIT4096或 DIT4192。 这些器件用于 I2S 至 S/PDIF 或 AES 转换、与 PCM9211相比、其功能集大幅减少、因此更简单。

    最棒的

    Zak