This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:询问 TAS2557设计要求

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877061/tas2557-asking-for-tas2557-design-qeustions

器件型号:TAS2557

大家好、

请帮您解决 TAS2557问题吗?

1.如果 IV 感应不是直接从扬声器垫进行的。 IV 检测是否有任何影响?
2、TAS2557能否通过 IV 感应检测两种不同的扬声器阻抗(7.5欧姆和6欧姆)?

txn.box.com/.../jygv54emw3rmh28tre208gjm7mpg3r4u

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我们的团队将查看这些问题、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    让我就您的以下问题发表评论:

    1. 如数据表 第9.3.9节所述、内部处理不会考虑 IV 检测引脚连接后的任何电阻或非线性。 最好在输出滤波器之后连接 IV 检测引脚(本节也提到)。
    2. IV 感应仅适用于连接的一个扬声器、如果两个扬声器并联、则性能会受到影响。

    关于原理图、除了 IV 检测连接外、它看起来不错。 确保将所有电源的去耦电容器尽可能靠近器件放置、并至少对 VBAT 和升压使用 X7R 或更高电容。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    实际上、客户为终端用户提供了两种不同的扬声器阻抗。 此手机只能使用其中一个扬声器。
     TAS2557能否通过 IV 检测检测来检测扬声器的两个不同阻抗并更改最终用户使用的扬声器参数?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    为了获得最佳音频性能、应对每个扬声器进行表征和调优。
    该器件能够检测不同扬声器的不同阻抗、但如果仅对其中一个扬声器进行了特性描述、则扬声器保护算法将仅对其特性描述和调优的扬声器正确工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    如有疑问、请提供帮助吗?

    1.客户如何在生产线上校准阻抗?
    2.用户如何校准启动电话时的阻抗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    可使用工厂测试校准工具和生产线。
    在启动期间也会使用相同的校准。

    有关此工具的更多详细信息、请参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slaa779/slaa779.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    现在,TI 团队已经清楚地知道,我们有一个现有的扬声器,我们正在开发一个新的扬声器。 每个器件都只有一个扬声器。 TAS2557能够检测不同的阻抗并加载相应的参数。 对吧?

     

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    该器件能够检测由于 IV 检测而导致的扬声器特性。 但是、不会基于此更改参数、扬声器保护算法基于扬声器特性数据、如果扬声器特性与 特性数据有所偏差、该算法将尝试进行补偿、但参数相同。

    如果扬声器已更改、则还必须更改特性数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复。 请回答以下两个问题吗?

    1. TAS255X 中是否有两个 bin 文件(tas255x_cal_1.bin 和 tas255x_cal_2.bin)设置。
    2.您能否提供软件,包括两次校准?

    3.如果客户更换了不同的 TS 型号扬声器,TAS2557能否检测到不同的扬声器并触发 MCU 来设置不同的校准数据?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    目前不支持此功能。 智能放大器只能使用一个校准文件进行校准。 FTC 工具使用此 cal.bin 文件。
    该器件无法报告扬声器 IV 检测测量值和特性数据不匹配的情况。

    如果扬声器发生变化、则必须更改扬声器特性数据以进行器件校准。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器