This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:TLV320AIC3268的 ADC 转换数据格式是什么

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/874643/tlv320aic3268-what-is-the-adc-converted-data-format-of-tlv320aic3268

器件型号:TLV320AIC3268

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

客户使用 的是 TLV320AIC3268。 他想知道 TLV320AIC3268的 ADC 转换数据格式是什么?  它是二进制补码吗?  

转换后的数据与输入模拟信号的电压值之间有何关系?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    ADC 的输出数据格式是二进制补码。

    输入电压和转换后的数据之间的关系取决于通道增益和共模设置。

    假设在0.75V 共模电压设置下通道增益设置为0dB (即路径中无增益)、则0.375Vrms 的单端输入(峰值电压= sqrt (2)*.375 = 0.53)会产生满量程数字输出。 高于0.375Vrms 的信号会被削波。

    使用0.9V 共模电压设置、0.5Vrms 的输入被转换为满量程数字输出。

    通道输出也将随通道增益而扩展。 使用0.9V 共模的6dB 通道增益、0.25Vrms 输入可转换为满量程数字输出。

    请告诉我这是否是您要查找的信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您是否需要进一步说明?

    此致。