This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:正在访问调试/配置寄存器和 GUI 接口?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104EVM-K, EV2400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/875192/tlv320aic3204-accessing-register-for-debug-config-and-gui-interface

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104EVM-KEV2400USB2ANY

尊敬的音频团队:

我看到以下帖子:
https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/855281/3165897#3165897

-我们是否有新 GUI 的时间表?
-它是否仅适用于 TLV320AIC3104EVM-K?
或者、通过将 I2C 连接到 TI EV2400或将其他商业 I2C 连接到 USB 工具、它是否可以在客户电路板上正常工作?
-是否有一些 PC 端脚本编写机制(如基于 Python 的机制)可以在没有 GUI 的情况下访问寄存器?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber 您好、

    -我们计划更新一些 AIC310x EVM 和 GUI,但尚未确定确切的时间表,因为我们遇到了一些需要克服的障碍,然后才能确认我们能够像最初希望的那样转换 EVM。

    -我们的所有 EVM 都可以从其主板上移除、并直接通过 EV2400、USB2ANY 或您提到的其他 I2C 工具进行通信。

    -直接联系我们,我们将了解我们是否可以为您和客户制定一些选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答!

    例如、我们是否有可用于转储使用 USB2ANY 接口的 AIC3204 EVM 的所有寄存器的东西?
    具有 PC 端 Python 脚本、该脚本可以与 USB2ANY DLL 通信以读取/写入编解码器寄存器、这一点很有用。

    谢谢!

    A.